This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:有关 LM27762 EVM 中电容器的问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602491/lm27762-question-about-the-capacitors-in-the-lm27762-evm

器件型号:LM27762
我正在研究评估板以将其复制到产品中、我注意到一件有趣的事情:输入旁路(C2)的规格为1µF μ V/25V、而飞跨电容器(C1)为1µF μ V/10V。 输入储罐/较大旁路 CBAT 也是10V。 为什么 C2的额定电压为25V? 偏置导致的电容损耗或处理初始电荷浪涌后由接线电感产生的过压、是否会降低? 由于 CBAT 的额定电压仅为10V、因此我会导致第一次发育不全、但由于 CBAT 是陶瓷电容、因此容量损耗不可接受? 提前感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lorenzo、
    25V 和10V 额定电压下的1uF 输入电容器(C2)应能在输入电源轨上提供更低的纹波和噪声。 根据您的应用要求、您还可以测试10V 类型。 然而、更大的10uF 电容器(CBAT)也必须非常靠近 IC 的 VIN 引脚、因为至少需要2uF 的有效电容。
    请阅读数据表中的第8.2.2.5.2节、其中提供了有关如何选择输入电容器的更多提示。
    此致、
    伊沃