This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 询问备选方案。 替代 NJU7291RB1-03-T 的解决方案?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3852, TPS3851, TPS3850

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598449/asking-for-the-alt-solution-to-replace-nju7291rb1-03-t

主题中讨论的其他器件:TPS3852TPS3851TPS3850

大家好、
您能推荐这个备选方案吗? 替代 NJU7291RB1-03-T (TE1)的解决方案?

谢谢、
SHH

e2e.ti.com/.../NJU7291_5F00_J.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TI.com 上使用交叉参考链接显示:

    NJU7291RB1-03 实时时钟、CMOS、PDSO8 计时器或 RTC

    我们将让时钟团队进一步优化;您是否已经在时钟产品中进行了比较?

    ~Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonard、
    谁可以帮助解决此请求? 客户希望知道要更换的类似功能芯片选项。

    谢谢、
    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonard、

    我看到了方框图。 它看起来像是复位 IC。 如果是复位 IC、您能否推荐合适的解决方案来替换该 IC?

    谢谢、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这很有帮助、因为该系列中有多个器件。 以下是基本特性:

    功能
    • 电源电压范围(V+=2.5V 至7.0V)
    • 复位电压(VRL =±1.0%)
    • 可通过外部电阻器调节复位电压
    • 输出延迟保持时间和看门狗定时器复位时间设置比率= 30:1
    • 独立可配置的看门狗定时器监控时间
    • 可独立配置的停止看门狗计时器功能

    请给我一点帮助、让合适的团队参与进来。

    ~Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有、

    感谢您提供所需的功能、因为这样我们就能更轻松地找到合适的器件。 请参阅 TPS385x 系列(TPS3850、TPS3851、TPS3852)。 这些器件之间的细微差异是可编程复位延迟与固定复位延迟以及窗口看门狗与常规看门狗。 请看一下、让我知道您的想法。 谢谢!

    Michael