This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703AEVM-732:可以读取充电状态(SOC)还是将此芯片用作电量监测计?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120, BQ27426, BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598468/bq25703aevm-732-is-is-possible-to-read-the-state-of-charge-soc-or-use-this-chip-as-a-fuel-gauge

器件型号:BQ25703AEVM-732
主题中讨论的其他器件:BQ25703BQ25120BQ27426BQ27220

我们将 BQ25703用作充电器/电池监控器、但想知道我们是否还可以检索电池充电状态(剩余电量百分比%)或以某种方式将其用作电量监测计。

我们希望避免使用电压/电流消耗计算充电状态、因为这需要占用更多的处理器资源。

这是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

    bq25703不具有报告 SOC 的功能、但我们还有其他功能。

    bq25120充电器具有电池监控引脚、可使用以下方法估算 SOC。

    我们还提供 bq27220和 bq27426等经济高效的监测计、可轻松添加到您的设计中。

    www.ti.com/.../BQ27220

    www.ti.com/.../BQ27426

    此致、

    David