This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63060:外部软启动

Guru**** 2582035 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63060, TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600186/tps63060-external-soft-start

器件型号:TPS63060
主题中讨论的其他器件: TPS63070

你(们)好

我们的客户正在考虑外部软启动。 我参考以下文档和帖子。 然后、我建议向客户添加外部软启动电路。

http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slva553/slva553.pdf

关于放电、由于输出精度的原因、他们不想添加放电电阻器。  并且在 C5 (SS 电路电容)和接地之间添加了一个二极管。(请参阅以下内容)  

您认为上述配置应该起什么作用?

此致、

本志本

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的图像未通过。 您可以重新发布吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这就是我所提出的。

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您发帖。 我忘了说 TPS63070是 TPS63060的更新版本、它具有更宽的输入电压范围、更高的效率、更多功能、更高的输出电流、更小的尺寸、 等等 请将其用于新设计。

    您的 SS 电路可以正常工作。 确保并对其进行测试、以确保性能可接受。 D2也应使用低泄漏二极管、因为从 FB 到 GND 的任何泄漏都会产生一个采用 C5的高通滤波器。 因此、任何噪声或纹波都会通过 D1耦合到 FB 中。

    通过为 R1/R2选择较小的电阻器值、可以减少对 R3/D1输出电压的影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的克里斯-圣:

    非常感谢您一如既往的支持。
    我们向客户推荐了这种方法。 请关闭此项。

    此致、
    本志本