This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:我需要能够测量锂离子电池(12V100Ah)状态(Volatege、SoC)的 IC。 请帮帮我

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598812/bq34z100-i-need-the-ic-which-can-meausre-the-state-volatege-soc-of-li-ion-battery-12v100ah-help-me-please

器件型号:BQ34Z100

你好

我需要能够测量锂离子电池(12V100Ah)状态(Volatege、SoC)的 IC。

我发现 BQ34Z100可以测量锂离子电池的状态。

但它可以测量到29AH。

因此、我将按照下图对电池(12V100AH)进行分压。

1.我是否可以按下图所示应用 BQ34Z100?

请重新映射 IC 或方法 、如果无法应用、则可以测量锂离子电池(12V100Ah)的状态(Volatege、SoC)、如下图所示。

我真的很迫切地需要这种技术、但我不知道这一点...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JAE、

    我跑过这一步、认为您可能感兴趣。  有一个很好的应用手册描述了这一应用。  但无需将电池分为25Ah。  它使用软件扩展来测量容量。

    请参阅以下链接。

    http://www.ti.com/lit/an/slua760/slua760.pdf

    祝您好运、希望这对您有所帮助!