This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505EVM-218:珀耳帖模块和充电

Guru**** 2606765 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597592/bq25505evm-218-peltier-module-and-charge

器件型号:BQ25505EVM-218

您好!

我对这种产品非常陌生。 我阅读了所有用户的 GUID,但我有一个问题。

我想测试由珀耳帖模块收集并由 BQ25505转换的能量。 我可以使用电阻替换 BAT_SEC 并测量其上的电压,还是会使 bq 变得混乱? 我的输入电压应介于500mV 和1200mV 之间。

此致、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    您是否希望将电阻器放置在 BAT_SEC 上以充当从系统中可能看到的负载? 如果是、最好将负载放在 VSTOR 上。

    如果您只想测量充电器的输出、请在 BAT_SEC 上至少放置一个100uF 的电容器、并测量电容器上的电压。

    -Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    感谢您的回答、这很有帮助。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    很棒! 如果您有任何疑问、请告诉我。

    Joe