Other Parts Discussed in Thread: BQ25505
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25505EVM-218
您好!
我对这种产品非常陌生。 我阅读了所有用户的 GUID,但我有一个问题。
我想测试由珀耳帖模块收集并由 BQ25505转换的能量。 我可以使用电阻替换 BAT_SEC 并测量其上的电压,还是会使 bq 变得混乱? 我的输入电压应介于500mV 和1200mV 之间。
此致、
John