This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504EVM-674:BQ25504EVM-674,有关初始启动、UV 电阻器调整和 MPPT%的问题

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540, BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601312/bq25504evm-674-bq25504evm-674-question-about-initial-startup-uv-resistor-adjustment-and-mppt

器件型号:BQ25504EVM-674

您好!  

我不熟悉此评估板。 我想提出以下问题。

我们的设置如下:
输入:~1V 直流源至 BQ25504EVM-674
电池:超过 uV
负载:CC2540 MCU

问题1. 根据 BQ25504EVM 用户指南(第8页)图5、这是否意味着、一旦 EVM 具有输入电源、它将开始为 MCU (VSTOR)供电、同时开始为电池(Vbat)充电? 如果出现这种情况,是否会由于初始启动时(VSTOR)的低电压而导致 MCU 出现意外行为?

--------------------------------------------------
问题2. 至于欠压(UV)调节、我们必须在右侧的 R18处添加可变电阻器。
但是、通过添加可变电阻器、它将与0欧姆电阻器(R15)并联。 与0欧姆电阻器并联的任何电阻器也几乎为零。
那么、它是如何工作的?

--------------------------------------------------
问题3. 对于无线能量收集应用,您是否有任何推荐的 MPPT %?

非常感谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Lzbone"]

    问题1. 根据 BQ25504EVM 用户指南(第8页)图5、这是否意味着、一旦 EVM 具有输入电源、它将开始为 MCU (VSTOR)供电、同时开始为电池(Vbat)充电? 如果出现这种情况,是否会由于初始启动时(VSTOR)的低电压而导致 MCU 出现意外行为?

    [/报价]

    VSTOR 将在存在足够的输入功率时立即斜升、这也意味着 MCU 将看到 VSTOR 上的电压。 但是、当 VSTOR 升至 VBAT_UV 阈值以上时、电池才会开始充电。

    您的 MCU 的电源电压是多少? 我能想到的唯一意外行为是打开和关闭 MCU。  一旦 VSTOR 升至 VBAT_UV 以上、VSTOR 和 VBAT 就会在内部连接、如果输入不够充分、电池可以帮助为负载供电。

    [引用 user="Lzbone"]
    --------------------------------------------------
    问题2. 至于欠压(UV)调节、我们必须在右侧的 R18处添加可变电阻器。
    但是、通过添加可变电阻器、它将与0欧姆电阻器(R15)并联。 与0欧姆电阻器并联的任何电阻器也几乎为零。
    那么、它是如何工作的?

    [/报价]

    是的、您是对的、为此您需要取消选择0欧姆电阻器。 如果未组装 R18、则零欧姆电阻器可提供接地路径。

    [引用 user="Lzbone"]
    --------------------------------------------------
    问题3. 对于无线能量收集应用,您是否有任何推荐的 MPPT %?

    [/报价]

    您能否分享有关无线收集装置的更多信息?

    您将需要确定收集装置的特征并确定 I 与 V 行为。 一旦知道这一点、我们就可以确定最大功率点的位置。

    -Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    非常感谢您的回复。

    至于我的 MCU、它需要大约2.6V 和0.01A 才能执行我需要执行的操作。

    关于无线收集、我将根据您的建议进一步研究 I vs V 行为。

    我仍然对这个 PM 模块还有其他问题、我想验证一下。 它们如下:

    --------------------------------------------------

    问题1:

    我可以在 TP6处测量 VBAT_OV 吗?

    --------------------------------------------------

    问题2:

    对于 OV 调节、它通过以下公式进行控制、那么、我是否可以知道 VBIAS 电压是多少?

    我看到了"bq25504_Design_help_V1_2.xlsx" Excel 文件。 在该文件中、VBIAS 用作1.25V。

    我提出的原因是、昨天我对 R14 (0欧姆电阻器)进行了去焊、并为 R13添加了500k 可变电阻器。 那么、现在、我的(ROV2 = R4)和我的(ROV1 = R3 + R13)。 即使我调节可变电阻器 R13值、VBAT_OV 似乎仅停留在1.36V。 我在 TP6处测量 VBAT_OV。 我还确保 R13电阻器桥臂正确连接到 GND 和 R3的一侧。 因此、我不确定为什么 VBAT_OV 不会移动。 是因为 VBIAS 过低、还是缺少什么?

     

    谢谢你。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LB、

    Q1:是的、您可以在 TP6处测量 VBAT_OV 基准阈值。

    Q2:VBIAS 通常为1.25V、并且在器件内部。 您在 TP6上看到的是1.36V 电压吗? 您需要记住、这是 VRDIV 引脚的分压电压。 该电压用于与内部 VBIAS 基准电压进行比较。 根据比较、IC 将设置 VBAT_OV 电压、这也是 VSTOR 和 VBAT 将调节到的电压。

    因此、如果您要测量 VBAT_OV 电压而不是基准阈值、请测量 VSTOR。

    -Joe