This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ24250:如何在 BQ24250的 V SYS_LOAD (系统负载电压)输出上获得3V8?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24250, TPS63020, BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602530/ccs-bq24250-how-to-get-3v8-on-the-v-sys_load-system-load-voltage-output-of-the-bq24250

器件型号:BQ24250
主题中讨论的其他器件: TPS63020BQ24195

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们的 GSM 模块需要3.8伏和2A 电流脉冲。

我们要将 BQ24250用作电池充电器、我们要检查是否可以使用 BQ24250的 SW 输出为 GSM 模块供电。  

如果可能、 请告诉我们如何 计算 BQ24250上的 V sys 负载(系统负载电压)以获得3.8V?

此致、

海他们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haithem、

    与 TI 的所有 PowerPath 充电器一样、V (SYS) = MINSYS 或 VBAT 的更高值。  当电池为低电平时、SYS=VMINSYS =3.52V。  作为电池充电器、SYS 上升至用户可选的电池稳压电压、缺省值为4.2V。

    如果您在 SYS 之后需要一个固定的3.8V/2A 电压、我建议添加诸如由 SYS 供电的 TPS63020的降压/升压 DC/DC 转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我了解断开 USB/或 Vin 时 Vout sys 等于 V bat。 对吗?

    请注意、GSM 模块在该计数电流小于400mA 后、仅请求启动2A 的脉冲。 正常电源电压介于3.4和4.5V 之间时、典型值为3v8。

    请查看此帖子: e2e.ti.com/.../602505

    我想使用 BQ24250更改 BQ24195、以避免使用 I2C 接口。 请告诉我是否有可能?

    非常感谢你的帮助。

    此致。