This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72445EVM:为什么 SM72445EVM 无法接近最大功率

Guru**** 2562640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601968/sm72445evm-why-does-the-sm72445evm-can-not-approach-the-maximum-power

器件型号:SM72445EVM

您好,

我希望跟踪 热电发电机(TEG)的最大功率。(VoC=17V I=200mA)输出通过电子负载。连接

,我   直接连接了热电发电机(TEG)与电子负载。I 更改  了电子负载的电阻值(__LW_AT__它在恒定电阻 模式),下工作、发现 TEG 的最大输出功率为2.42W,电阻值约为40Ω。Ω

然后,我使用 SM72445EVM 的输入连接了 TEG。EVM 的输出连接 了电子负载。 当电子负载以 恒 压 模式工作时,EVM 在负载电压低于7V 之前无法进入 MPPT 模式。在 MPPT 模式下、负载功率快速变化,并且只能接近 1.05W; 当电子负载在 恒 阻 模式下工作时、EVM 在负载 电阻约为20Ω Ω 之前不能采用 MPPT 模式。负载无法接近理想功率。我想知道为什么,Ω 以及如何使用此 EVM?

感谢你的帮助。 这个项目对我来说非常重要

王淑宏

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的意思是使用小于3W 的功率运行300W EVM 吗? 您必须将电流电阻器值向上调节很多以获得合理的信号幅度、否则由于分辨率限制、它将无法正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。根据你的答复,我想知道:

    1、如何缩放电流电阻值?我已将  EVM)中输出(R10的电流电阻器从0.004Ω Ω 更改为0.2Ω,Ω、但是 该 EVM 仍然无法正常工作。

    2、我将使用 恒压源 来模拟 热电发电机((TEG)作为输入源, 它是否合理?我 的同事认为   恒压源的输出电流可能会增加、以使其输出 电压 保持恒定,有什么作用 您会想到?

    期待您的回复,再次感谢

    王淑宏