This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3671:最小输出电压

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3671, TPS62650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602123/lm3671-min-output-voltage

器件型号:LM3671
主题中讨论的其他器件: TPS62650

您好!

在数据表8.2.2典型应用:可调节版本、

我们可以看到、LM3671的输出电压范围为1.1V 至3.3V。

但是、在下一页中、表3显示了0.9Vout 的电阻器设置。

请告诉 我 LM3671-ADJ 的最小输出电压是多少?

此外、我们的客户希望在输入电压=3.3V、输出电压=1.0V、输出电流=0.4A 的情况下使用它。  

谢谢、

HIRO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我检查一下这个。 但是、您能否改用 TPS62239? 对于内部 FB 电阻器、Vout 应该更加精确。

    此外、还有具有 I2C 的 TPS62650系列、以防您想要动态调节 Vout。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris 和 San、

    感谢您的回复、TPS62239看起来不错。

    客户的要求是空间和成本。

    对于航天领域、我认为 TPS62239 是最好的、但是 、网络价格是 LM3671的1.5倍。

    目标规格正在调查中、我们今天或明天还将推广 TPS62239。

    谢谢、此致、

    HIRO