Other Parts Discussed in Thread: LM3671, TPS62650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3671 主题中讨论的其他器件: TPS62650
您好!
在数据表8.2.2典型应用:可调节版本、
我们可以看到、LM3671的输出电压范围为1.1V 至3.3V。
但是、在下一页中、表3显示了0.9Vout 的电阻器设置。
请告诉 我 LM3671-ADJ 的最小输出电压是多少?
此外、我们的客户希望在输入电压=3.3V、输出电压=1.0V、输出电流=0.4A 的情况下使用它。
谢谢、
HIRO