This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26600-02EVM:1小时后、使用52V 和1.4A 销毁芯片

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS26600-02EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635151/tps26600-02evm-chips-getting-destroyed-with-52v-and-1-4a-after-1-hour

器件型号:TPS26600-02EVM

你(们)好
我正在测试 TPS26600-02EVM。 我必须将 R2/R14更改为1M、将 R3/R15更改为39k、将 R8/R20更改为22k、因为我们必须使用具有48V (20V...55V)的电路板。  

J6/J13、J7/J14:关闭

J4/J11:关闭(断路器模式)

J5/J12:3-4 (1.5A)

J1/J8、J2/J6:打开

输入:52V (最大2A 电源)

输出:电子负载(设置为1.3A)

每件事情都很好、但是大约1小时后、芯片就变得"爆炸"并被销毁。 我也尝试了第二个通道的 RHF 外壳、但这个芯片在大约30分钟后被破坏了! 我出了什么问题?  

现在、我在 RTN 平面上测量52V 电压! 问题是电子负载吗? 需要将芯片 A 电阻器作为负载?

我们在每个器件上都需要7个 TPS26600PWP、并于1月18日开始生产前300个器件。

感谢 你的帮助

此致
Claudio Leombruni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Claudio、
    谢谢您发表这个问题、我现在正在研究这个问题、并将尽早返回。
    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Claudio、

    从图中可以看到 OUT 引脚损坏(OUT-RTN)、这就是 RTN 平面电压为52V 的原因。
    您是否在恒流模式下使用了电子负载? 这可能会使摆幅为负值并损坏 IC。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kari

    是的、电子负载处于恒流模式。 但是我在30分钟内没有触摸/更换任何东西、它已损坏。 现在我订购了新器件、并连接了一个50Ohm/50W 电阻器、让我们看看现在发生了什么。 我告诉你。
    此致
    克劳迪奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kari

    现在、对于电阻器、它的工作时间超过24小时。 但是 、CC 模式下的电子负载究竟是什么问题?  使用 CR 或 CP 模式是否节省了成本?

    谢谢

    克劳迪奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claudio、

    当电子负载处于 CC 模式时、器件的绝对最大额定值可能会超过。在 EVM 用户指南中、建议在 CR 模式而不是 CC 模式下使用电子负载。

    是的、在 CR 模式下使用是安全的。

    此致

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kari、

    实际上、我也遇到了类似的故障。 我的输入电压为48V。 我的电流限制为2A。 当我使用电子负载执行短路测试时、IC 会烧坏、看起来与 Claudio 发布的图片完全相同。 当我测量 Vin 到 RTN 时、它会短路。 短路尖峰电流将上升至50A、持续30uS。

    我已经尝试了大约10次、我烧毁了10个 IC。 我在漂移、是尖峰功率会杀死 IC、还是某些感应反冲会杀死 IC?

    谢谢。

    此致、
    LIM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    这可能是相关的、但您能否共享原理图。
    是否有一个从 OUT 到 GND 的肖特基二极管、建议使用该器件(如 EVM 中所示)。

    此致、
    Kari。