你(们)好
我正在测试 TPS26600-02EVM。 我必须将 R2/R14更改为1M、将 R3/R15更改为39k、将 R8/R20更改为22k、因为我们必须使用具有48V (20V...55V)的电路板。
J6/J13、J7/J14:关闭
J4/J11:关闭(断路器模式)
J5/J12:3-4 (1.5A)
J1/J8、J2/J6:打开
输入:52V (最大2A 电源)
输出:电子负载(设置为1.3A)
每件事情都很好、但是大约1小时后、芯片就变得"爆炸"并被销毁。 我也尝试了第二个通道的 RHF 外壳、但这个芯片在大约30分钟后被破坏了! 我出了什么问题?
现在、我在 RTN 平面上测量52V 电压! 问题是电子负载吗? 需要将芯片 A 电阻器作为负载?
我们在每个器件上都需要7个 TPS26600PWP、并于1月18日开始生产前300个器件。
此致
Claudio Leombruni