This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:SoC 保持100%

Guru**** 2563860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601857/bq28z610-soc-stays-at-100

器件型号:BQ28Z610

我在1安培下放电了1.5小时、它会说100%有任何建议吗?

是2S 配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sonny:
    请按照以下链接中的应用手册运行学习周期。 如果不对您的化学 ID 进行编程并运行学习包、监测计报告的结果可能不可靠。

    www.ti.com/.../getliterature.tsp

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我针对第一块板执行的第二块板、运行良好、我认为我可以在第二块板上载数据存储器并保持运行。 我是否需要为所有这些人做学习曲线?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到的一件事是容量为0。 甚至在我的设计容量为3300时也是如此
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您的板运行良好、请从其中提取 srec 并在未运行的板上对 srec 进行编程、然后它将开始正常运行。

    谢谢
    Onyx