This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28910:30mA 至100mA 输出电压从4.2V 下降到3V

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598680/ucc28910-30ma-to-100ma-the-output-voltage-drop-from-4-2v-to-3v

器件型号:UCC28910

你(们)好

对 UCC28910有一些疑问,非常感谢您的帮助。

请描述

1、我使用 UCC28910输入220V AC,、输出为4.2V,以下信息处理

2、输出负载用于 MCU 模块,通常情况下、电流为30mA,,μ A、但当 RF-ZigBee 模块工作时、电流高达100mA

3 μ A 当电流为30mA 至100mA 时、、电压具有4.2V 至3V 的短降。 测试如下、红色是输出电压,蓝色是 Vs

问题:

1、压降的原因?

2 μ A 我、),、当电流为30mA 时、UCC28910在 DCM (__LW_AT__上工作、当电流为100mA 时、正常模式()工作。

     ?DCM 更改为正常模式的时间?会影响时间

    什么是传输函数模型?

 

非常感谢

此致

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joseph、
    在此感谢您关注 TI。 我很快会向应用工程师提供有关您的问题的深入评论。 请原谅任何延误、因为周一是美国许多人的假日。

    Ucc28910是一款 DCM 控制器、在所有条件下均可在 TM/DCM 中运行。

    作为常规调试参考、请在此处查看我们的 PSR 控制器调试指南 :www.ti.com/.../slua783.pdf

    如果可以、您能否在变压器连接中包含更完整的原理图?

    您提到的一个信号是 Vs。如果您是 Vs、请不要直接探测 Vs。 它对噪声和电容滤波非常敏感、即使是来自示波器探针、也会影响转换器性能。 最好根据该信息测量辅助绕组信号。 请务必提供该测量值、以便我们可以查看开关性能。

    此致
    John