This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61013:当输入 gt 为1.1V 时、输出电压下降

Guru**** 2557000 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2544, TPS61220, TPS61070, TPS61013, TPS61016

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597521/tps61013-output-voltage-drops-when-input-1-1-v

器件型号:TPS61013
主题中讨论的其他器件:CC2544TPS61220TPS61070TPS61016

尊敬的 Sirs:

我目前正在使用 TI 的 CC2544开发远程控制。 为其供电、我使用单节 AAA 电池和 TPS61013DGS 获得2.5V 电压。2.5V 时的功耗不应高于30mA。  

问题在于、当输入电压高于1.1V 时、输出降至1.8V。 低于1.1V 时、输出保持2.47V 的恒定值。电路非常简单、我遵循了数据表中提供的示例:  

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为何选择此旧器件? 有许多简单的解决方案,如 TPS61220、TPS61070。

    您还可以分享您的 PCB 布局吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 选择 TPS61013没有特殊原因、我只是不知道它是一个旧器件。

    以下是相应器件的布局:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BTW、与 TPS61016相同的原理图/布局(固定输出电压为3.3V)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更换 TPS61013可以解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了。 如果您有机会修改布局、 请将 C18靠近 IC 引脚4和引脚5放置、并通过短而强的布线方式进行连接。