This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:BQ24195的 PMID 和 VBUS 问题

Guru**** 2557210 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598507/bq24195-pmid-and-vbus-problem-for-bq24195

器件型号:BQ24195

您好!

 我们的产品使用 BQ24195、但我无法理解 BQ24195上 VBUS 和 PMID 引脚之间的关系。

数据表。  

1、PMID 可用于移动电源模式、如果使用电池、此模式将生成5.1V 电压。

2、PMID 和 VBUS 之间有一个二极管、这意味着电流可以通过 VBUS 到达 PMID。

如果 VBUS 上的电压大于5V、是否会发生变化以损坏连接到 PMID 进行充电的器件。

或者、在使用 PMID 为最多只能承受5V 电压的器件充电时、VBUS 不应高于5V 的设计规则?

希望大家都能解答我的问题、

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在将 bq24195用于移动电源应用时、需要注意以下几点:

    • OTG 模式和电池充电不能同时启用。 当启用 OTG 模式以在 PMID 上提供5V 输出时、转换器以升压模式运行。  
    • 如果 VBUS 大于 BAT+VSLEEP、OTG 将被禁用。
    • 此外、只要 VBUS 被施加、VBUS 上还有额外的电路来将 OTG 引脚拉至低电平。  

    您确实提出了一个好的问题、即如果外设连接在 PMID 上、它必须承受该应用所期望的 VBUS 的整个工作范围。 如果用户连接了错误的适配器、比如说9V、PMID 将看到9V。 必须采取预防措施以确保 PMID 上连接的外设只能看到正确的电压、例如、在 PMID 上添加额外的电路来钳制电压。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fernando、

    感谢您的解释、我很清楚。 我将根据您的建议来设计电路