This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9248:新器件/空器件出现 TI Fusion 启动错误

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596833/ucd9248-ti-fusion-startup-error-with-new-empty-device

器件型号:UCD9248

我们使用 UCD9248设计了一个系统、并尝试使用 Fusion Design Online PC 软件和 USB GPIO 适配器。

设备本身附带结构硬编码默认值(状态 CMD 0x80:=> 0x24)。

在首次启动时、器件被成功识别、但通过 Fusion 进行自动配置时需要执行第一个简单电源轨#1失败。

我们使用 I2C SMB 调试通过0xD2 0x01000000命令手动配置 PHASE_INFO。 之后、软件启动

GUI。

应修复此自动配置错误(如果是)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有相同的问题。
    以前的版本是否可以在某个位置下载?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确认这是 GUI 中的错误。 它将在下一个版本中修复。 对任何不便表示歉意。 同时、解决方法是使用低级 GUI 工具(UCD3XXX/9xxx 器件 GUI 工具)编写具有单页配置(值= 0x01000000)的 PHASE_INFO (0xD2): 该工具可从开始菜单->所有程序->德州仪器(TI)-> Fusion Digital Power Designer ->器件 GUI -> UCD3XXX/9xxx 器件 GUI 启动、然后选择 SMBus/I2C 选项卡;单击 SMBus Debug 链接以打开"SMBus/I2C/SAA 工具"。 确保输入正确的器件地址(请参阅屏幕截图)、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    用户如何降级/下载 Fusion Tool 的早期版本以解决此问题? 下载页面没有指向以前工具版本的链接。

    谢谢、
    AV
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    用户如何降级/下载 Fusion Tool 的早期版本以解决此问题? 下载页面没有指向以前工具版本的链接。

    谢谢、
    AV