This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:需要有关在基于 LM5088-2的直流/直流转换器中降低输入纹波的帮助

Guru**** 2472800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635555/lm5088-need-help-on-input-ripple-reduction-in-lm5088-2-based-dc-dc-converter

器件型号:LM5088

尊敬的所有人:

我的一位客户正在研究基于 LM5088-2器件的直流/直流转换器、适用于48V 至12V、5A 应用 和48V 至19.5V、5A 应用、  

他们使用不同的负载测试电路板、正是输入纹波让我们感到担忧。 他们还尝试了一些输入修改、以减少输入纹波。 它们按照布局布线

评估板。 请查找以下测试结果 以供您参考。 那么、他们还可以尝试进一步降低输入纹波的其他方面吗?

 

电阻负载

 

输入纹波

输出纹波

无负载

160mV

136mV

1A

296mV

160mV

2A

840mV

160mV

3A

1.22伏

184mV

4A

1.6V

184mV

5A

1.98伏

184mV

 

我们更改了两个输入电容 C1和 C2 (每个2.2 uF)、每个电容的 MLCC 为10uF、并获得了以下结果;

 

电阻负载

 

输入纹波

输出纹波

无负载

192mV

136mV

1A

280mV

160mV

2A

368mV

160mV

3A

520mV

184mV

4A

648mV

184mV

5A

808mV

184mV

 

注意:随附原理图以供实物参考。

Rgds、

Aravind。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您关心的是实际的"纹波"还是"开关噪声"?  您能否发布一些波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    请查看随附的 C1两端输入端子在空载和满载条件下产生的纹波屏幕截图。

    波形

    无负载1

    无负载2

    满负载1

    满负载2

    Rgds、

    Aravind。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看起来非常像普通纹波。 您可以通过增大输入电容来减小它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输入电容是否有任何建议值?

    Rgds、
    Aravind。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不直接支持 LM5088-2、但可以为您提供一些建议。 数据表第9.4.2节详细介绍了电容器选择、包括作为 Cin 函数的输出纹波的公式17。 我通常使用 X5R 或 X7R 电介质的陶瓷类型。 您可能还需要添加电解电容器、如数据表中所述、该值通常并不重要。 我通常选择47或100uF。 此外、请注意布局很重要。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John Tucker:
    谢谢、我们的问题得到了解决、在测试直流/直流转换器(19.5伏、5A O/P 版本)时、我们观察到、在从满载(5A)到空载的转换期间、转换器进入关断状态、然后再次导通。 您是否可以建议进行任何修改以消除此问题?

    Rgds、
    Aravind。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您确定它正在关闭、还是仅跳过脉冲? 当负载从5A 降至无负载时、输出电压将上升、误差放大器输出我的电压将变为最低电压并禁止开关、直到输出电压下降且 COMP 电压上升。 您能否发布显示您的问题的波形/确保包括 COMP、Vout 和 SW。