This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2670:关断输出电压尖峰

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598613/lm2670-shutdown-output-voltage-spike

器件型号:LM2670

我的客户使用 LM2670-adj 从28V 输入生成5.6V 输出。  他们注意到、当他们禁用器件时、输出电压瞬间跳至~9V、这会导致下游电路出现问题:

他们发现、在 EN 引脚上放置一个0.1uF 电容器会减慢压摆率、尖峰消失。

为什么会出现该尖峰、除了向使能线路添加电容器之外、还有什么方法可以消除该尖峰?

如果需要、我可以直接发送原理图。

此致、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    系统关闭时是否存在负载?
    此外、当 EN 线为低电平时、它们是否具有开关节点波形?

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在过去偶尔经历过这种行为。  我们发现 EN 信号上的滤波器由1k 电阻器和47nF 电容器组成

    应足以减缓 EN 输入端的下降沿。  一个快速边沿会破坏这个器件的内部控制电路。  此外、任何负振铃都会开启

    EN 信号将中断稳压器的运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的-谢谢、Frank!
    此致、
    Dan