This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMBus 应用报告(SPRABJ6)错误?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600217/pmbus-application-report-sprabj6-error

主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6PM

你好。  我正在进行一个项目、在该项目中、我将使用 PMBus 接口来控制直流/直流转换器。  我之前已经实施过 I2C 很多次、但这是我第一次使用 PMBus。  在尝试熟悉 I2C 和 PMBus 之间的差异时、我找到了此应用报告:

SPRABJ6

但是、我认为我发现了一个错误。  具体来说、我指 的是"写入字节"部分和第3页的图3。  我认为第二个从器件地址之后的读取/写入位应该为'W'、而不是'R'。  现在的显示方式与图2中显示的读取字节格式相同。  在我看来、主器件在写入字节之前应立即向第二个从器件地址附加一个读取位、这也是没有意义的。

那么、这是一个错误、还是 我在这里误解了某个东西?

此外、该应用报告专为 TMS320F2803x 系列 MCU 编写、但我在项目中使用的是 TM4C123GH6PM。  我假设除了不同的引脚分配和可能不同的 SFR 名称之外、本应用报告中描述的方法对于我的 MCU 仍然有效。  如果不正确、请告诉我。

提前感谢您提供的任何帮助。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这对我来说似乎是个错误。  它还具有重复起始值、不应在写入字节中。  它看起来更像是一个读取字节序列。

    该论坛实际上适用于 UCD 器件。  我们可以为您解答像这样的 PMBus 处理器问题、但如果您遇到特定于处理器的问题、我们将不会提供太多帮助。  

    甚至我们的 PMBus/I2C 硬件外设也不同于大多数 TMX 器件上的硬件外设。  对于 Tiva 上的 PMBus 实现、您可能可以查看 TMS 文档。  它们的外设更接近 Tiva 1。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    我不确定这是否是我的问题的正确论坛。  我在发布前搜索了一些 PMBus Questiosn、并在这里找到了一些主题、所以我想我会给它一个机会。  无论如何、感谢您的回复。  你回答了我的问题。  如果我在特定 MCU 上的 PMBus 实施存在问题、我将搜索更合适的论坛。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是校正。 我们将在下一版应用手册中进行此更正。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Manoj!