This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 升压转换器的 MOSFET 选择

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601669/mosfet-selection-for-boost-converter

你(们)好

我正在设计两个升压转换器

1. VIN= 12V 直流,VOUT=50 V 直流,I OUT (最大值)=1A

 VIN= 50 V 直流,VOUT=150 V 直流,I OUT (max)=.02A

Q1: 我必须使用哪种功率晶体管? 是否有任何工具可用于选择功率 MOSFET?    (我见过用于降压转换器设计的工具、但我需要升压 !!!!!!!)

Q2:  我知道 VDS >1.5V      导通 RDS 应该非常低 、PD < 500mW (根据计算)任何功率 MOSFET 是否符合此标准?

Q3: 我能否直接使用  输入电压= 12V 直流、输出电压= 150V 直流、I 输出(max)=.02A 的升压转换器? 因为它需要94%的占空比、 是否可以进行设计

 

提前感谢

DEVITH T

Sr.Project Engineer、

NIELIT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。
    我已就您的问题与我们的应用团队联系。 我希望很快能为您解答。

    遗憾的是、现在只有一个用于降压转换器的在线 FET 选择器工具。 我一定会将您对升压转换器工具的兴趣转发给我们的 Web 工具团队。 最终目标是为每个应用提供 FET 选择工具。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪维斯、
    请参阅以下我们的应用团队的回复:

    '对于输出电压=150V 的情况,FET 和二极管都需要最小200..250V,以承受振铃+开关节点电压尖峰。
    但是、FET 不适合 HS 位置(升压二极管位置)超过24V 输出电压的主要原因之一是反向恢复电荷和体二极管特性。 200V 范围内的廉价肖特基二极管可产生更好的结果。

    因此,对于输出电压≥24V 升压转换器,只有 LS 位置才是 MOSFET 的首选。 对于 HS 位置、使用肖特基二极管或碳化硅二极管。 …的肖特基二极管范围高达200V、所有400 μ m .1000V 都是碳化硅二极管。

    对于50V 输出、您可以为 LS 位置选择100V FET、但必须以 RCD 钳位或有源钳位的形式降低开关节点振铃。

    对于升压转换器、FET 和 HS 二极管易受雪崩 BV 故障的影响。"

    以下是100V 器件的链接: www.ti.com/.../n-channel-mosfet-transistor-products.page