Other Parts Discussed in Thread: LM5140RWGEVM
主题中讨论的其他器件:LM5140RWGEVM
你好
Webench 设计支持、每通道最大10A。
我需要每通道最大40A
我请求参考设计文件或原理图文件 、每个 通道的最大电流为40A。
可以给我设计支持吗?
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM5140RWGEVM
你好
Webench 设计支持、每通道最大10A。
我需要每通道最大40A
我请求参考设计文件或原理图文件 、每个 通道的最大电流为40A。
可以给我设计支持吗?
此致。
路易
我找不到适用于您的特定条件的参考设计。 您的下一个选择是使用您的要求并从 数据表第27页开始了解数据表设计要求。 这将引导您选择正确的组件。
Sam
路易
TI 参考设计上的原理图与您的原理图之间的主要区别在于:
TI 参考设计上的感应电阻器具有 R28、R30和 C32。
TI 参考设计中的 COMP C25为47pF、但原理图中为10nF。
3、原理图上的 HO2和 HOL2具有数百欧姆的电阻器、其中 TI 设计为10或0。
您能否发送 VIN、VOUT、COMP、高侧 FET 栅极、低侧 FET 栅极、 和 SW2。
Sam
你好、Sam
插入布局文件。
请申请必要的数据进行检查。
此致。