This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5140-Q1:请求每个通道最大40A 的参考设计文件。

Guru**** 2469430 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5140RWGEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632241/lm5140-q1-request-reference-design-file-for-max-40a-per-ch

器件型号:LM5140-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5140RWGEVM

你好

Webench 设计支持、每通道最大10A。

我需要每通道最大40A

我请求参考设计文件或原理图文件 、每个 通道的最大电流为40A。

可以给我设计支持吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易

    PMP15032 是45A (5.5-42VIN、5V 输出电压)的参考设计

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam

    感谢您的支持。

    输入电压:24V

    输出电压:12V

    输出电流:40A

    应用:电机控制

    您可以为此 条件推荐参考设计吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易

    我找不到适用于您的特定条件的参考设计。  您的下一个选择是使用您的要求并从 数据表第27页开始了解数据表设计要求。  这将引导您选择正确的组件。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam

    仅使用一个相位。

    连接负载时损坏器件

    请查看原理图。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    路易

    原理图上的 FET 额定值仅为~9A。 该原理图是否应该输出40A 电流?
    2.您是从 WEBENCH 获得此原理图还是按照数据表指南自行制作?
    3.您是否使用此原理图制作了电路板? 您说器件损坏、因此听起来是肯定的。 您能更详细地描述一下损坏(它是如何发生故障的、发生故障的时候、如果它是永久性损坏的...)吗?

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下是一些可在应用中使用的参考设计。
    www.ti.com/.../pmp7819
    www.ti.com/.../PMP10260


    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Sam
    我的客户是根据此原理图设计的。
    此原理图不是40A 输出、因此我的客户将更改 FET。
    LM5140RWGEVM 参考原理图和数据表。
    3.使电路板采用了这个原理图。
    空载-正常运行
    连接负载-输出电压以线性方式上升至输入电压(24V)。
    最后将输入和输出短路。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易

    TI 参考设计上的原理图与您的原理图之间的主要区别在于:

    TI 参考设计上的感应电阻器具有 R28、R30和 C32。

    TI 参考设计中的 COMP C25为47pF、但原理图中为10nF。

    3、原理图上的 HO2和 HOL2具有数百欧姆的电阻器、其中 TI 设计为10或0。

    您能否发送 VIN、VOUT、COMP、高侧 FET 栅极、低侧 FET 栅极、 和 SW2。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam

    测试条件

    输入电压:24V

    输出电压:12V

    无负载

    开关频率:22Mhz

    高侧栅极电阻:700 Ω(R165)、147 Ω(R166)

    低侧栅极电阻:10 Ω(R167)、10 Ω(R168)

    波形


    请检查此数据。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    路易

    将 C96更改为100pF 左右的值。 10nF 会影响相补角。
    尝试将高侧 FET 上的电阻降低到大约10欧姆。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam

    请检查测试结果。

    C96:82pF

    高侧:10欧姆(R165)、160欧姆(R166:开关电压在10欧姆时摆动30V)  

    低侧:10 Ω(R167)、10 Ω(R168)

    空载: 12V 输出电压。(正常)

    负载连接:输出电压下降2.5V 或器件短路。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    路易

    很抱歉耽误你的时间。 现在我想问题可能是布局。 您可以共享布局吗?

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam

    插入布局文件。

    请申请必要的数据进行检查。

    此致。

    e2e.ti.com/.../0755.Layout.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Sam

    是否检查布局文件?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Louis,

    我研究了原理图和布局,以下是我的建议:

    1.正如 Sam 提到的那样,用2.2欧姆左右的电阻替换 R166和 R165。 FET 无法使用该高值正确地打开和关闭,这正是您的波形中反映的情况。
    2.您是否正在尝试在单相上设计40A 2.2MHz 设计? 我建议您设计开关频率为400kHz 的双相。
    设计中使用的电流感应电阻器非常小,感应线路上的任何噪声都会影响设计的稳定性。 使用较高值的电阻器并在感测线路上添加滤波器。 查看 EVM 用户指南、例如 www.ti.com/.../snvu499.pdf
    3.需要更改电路板的布局。 在高侧 MOSFET 漏极到低侧 MOSFET 源极的旁边没有旁路电容器,从而形成更大的 di/dt 环路。 开关节点到电感器到输出电容器到其返回路径的出环情况也是如此。请遵循数据表/EVM 用户指南中提到的布局。


    ----阿姆布雷什