主题中讨论的其他器件:LM5140RWGEVM
你好
Webench 设计支持、每通道最大10A。
我需要每通道最大40A
我请求参考设计文件或原理图文件 、每个 通道的最大电流为40A。
可以给我设计支持吗?
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
Webench 设计支持、每通道最大10A。
我需要每通道最大40A
我请求参考设计文件或原理图文件 、每个 通道的最大电流为40A。
可以给我设计支持吗?
此致。
路易
我找不到适用于您的特定条件的参考设计。 您的下一个选择是使用您的要求并从 数据表第27页开始了解数据表设计要求。 这将引导您选择正确的组件。
Sam
路易
TI 参考设计上的原理图与您的原理图之间的主要区别在于:
TI 参考设计上的感应电阻器具有 R28、R30和 C32。
TI 参考设计中的 COMP C25为47pF、但原理图中为10nF。
3、原理图上的 HO2和 HOL2具有数百欧姆的电阻器、其中 TI 设计为10或0。
您能否发送 VIN、VOUT、COMP、高侧 FET 栅极、低侧 FET 栅极、 和 SW2。
Sam
你好、Sam
插入布局文件。
请申请必要的数据进行检查。
此致。