This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B69:关于 TPS7B6933-Q1的软启动

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601617/tps7b69-about-soft-start-for-tps7b6933-q1

器件型号:TPS7B69

我想确认 TPS7B6933-Q1的加电时序。

TPS7B6933-Q1的数据表具有以下说明。
----------------------------------------
在初始上电期间、稳压器整合了软启动功能、用于控制流经导通元件和输出电容的初始电流。
----------------------------------------

问题1.
此软启动会使输出开始多长时间?

例如、1ms?

Harukawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harukawa 您好、

    查看数据表中的启动曲线、可以看到软启动时间大约为100-150us。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark Sellers-San

    感谢您的回答。
    我会向客户回答这个问题。

    Harukawa