This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63060:在 PFM 模式下、极轻负载时峰值电流消耗

Guru**** 2465690 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601544/tps63060-current-consumption-peaks-at-very-light-loads-in-pfm-mode

器件型号:TPS63060

您好!

我们目前正在使用 TPS63060开发电路板。

我们为系统其余部分提供了锂离子电池(典型值为3.7V)输入和3.3V 输出。

当我们的系统处于"睡眠模式"时、与待机模式相比、我们观察到一些高电流峰值。 负载消耗的电流约为30uA。

这些峰值大约每20ms 发生一次。

该问题在 PWM 模式下消失、但静态电流对于我们的应用来说太高。

请参阅下面的屏幕截图、了解原理图/布局/测量结果。  

原理图:(电路其余部分的3V3_OUT 轨上连接了大约15uF 的去耦电容)

L1 -顶部跟踪

  

L2 - GND

PWM 模式-绿色:输出电流/空载

启用 PFM 模式-黄色:Iout /绿色:Iout (缩小)/无负载

这是否与直流/直流稳压器在超轻负载条件下的预期行为相匹配?

此致、


Wassim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了保持输出电压、即使负载电流非常低、转换器也需要切换。 当它进行开关时、它将在激活时以极短的脉冲从输入端拉出电流。 我认为这是您测量的结果、因此我认为您观察到的是正常运行。
    数据表第8.4.3节"省电模式"中介绍了该工作模式的详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢 Juergen 的支持。

    此致、


    Wassim