This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:超级电容器备用电源

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601467/tps63020-supercapacitor-backup-power

器件型号:TPS63020

您好!

我们的客户正在寻找 Vout 在 Vin 降至 GND 电平后持续约1分钟的解决方案。

如果您有任何想法、您能告诉我解决方案和构成吗?

我查看了此页面 http://www.ti.com/lit/ug/slva726/slva726.pdf

您是否认为此设计是现实可行的?

【条件】

VIN=5V

VOUT=3.3V

Iout=几百 mA (最大值)

请注意、

YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果系统需要3.3V 电源、主电源为5V、我认为您需要在电源路径中使用稳压器来实现正常运行。 但这不应成为问题。
    您已经找到了参考设计的测试报告。 它具有在实际应用中测量的数据。 因此、这是绝对可能的。