This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24103A:当预充电/终止电流设置为50mA 时、快速充电不会启动

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24103A, LM46002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634606/bq24103a-fast-charging-does-not-start-when-pre-charge-termination-current-set-to-50ma

器件型号:BQ24103A
主题中讨论的其他器件: LM46002

我在为完全耗尽的电池充电时遇到快速充电问题、即使电池电压为6.4V、高于 Vlowv (6V)

电池配置为2S2P 锂离子聚合物电池。

电流为2A 时、输入电压为9.6V。

室温下的 TS 为1.75V。

ISET1 = 5.23K

当 ISET2 = 10K (100mA)时、完全放电的6.4V 电池将正确充电。

当 ISET2 = 20K (50mA)时、6.4V 完全放电的电池不会切换到快速充电模式。 如果一个部分充电的电池被连接在~8V 上、那么它也会跳至大约500mA 的恒压充电。

此外、如果我将20K 电阻器与 ISET2电阻器并联、并复位充电器、它将跳转至快速充电模式、但在我移除并联电阻器后立即停止。

是否有任何想法、可能会发生什么错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    您要设置器件的预充电电流和快速充电电流是多少? 如果100mA 正常、则使用10k 电阻器。

    您是否正在使用 EVM 或您是否正在使用自己的设计?

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    由于预充电和充电终止由同一个电阻器设置、因此我尝试按照电池制造商的建议为充电终止设置50mA、这也意味着预充电为50mA。 根据数据表、可以在15mA 和200mA 之间进行设置。 RISET2 (R113)为10K、RISET2 (R113)为20K 不工作。  

    我使用自己的设计、下面是充电器部分的原理图。

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    当您在 ISET2上有20k 时、请提供以下信息:
    BAT、TS、OUT、ISET2、STAT1、 STAT2
    2.电池、VTSB、ISET1和 ISET2上的电压

    您拥有的 bq24103A 符号不正确、一些引脚未正确命名:
    引脚19应为 STAT2
    2.引脚5应为 PG/
    3、引脚7应为 TTC

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    请参阅随附的波形和电压、我认为这说明了它不起作用的原因。

    由于电池的电压仅为6V、因此不够高。

    e2e.ti.com/.../BQ24103A-Battery-Charging-Issue.pdf

    它应该为9.6V、并由另一个降压稳压器(LM46002PWPR)供电

    降压稳压器不消耗任何电流、因此我不确定当充电器在 RISET2中使用20K 时、其输出电压为什么会下降到~6V、而不是当 RISET2=10K 时。

    STAT1和 STAT2指示故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现、当 RISET2=20K 和 RISET1=5.23K 时、BG24103A 器件会导致直流/直流(LM46002)器件短路保护持续跳闸。

    如果 RISET2=20K 且 RISET1=6.65K 或 RISET2=10K 且 RISET1=5.23K、则短路保护不会跳闸。

    任何仅仅改变预充电/终止电流对直流/直流负载有很大影响的想法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    数据表指出、RSET2的电阻值应介于1.2k Ω 和10k Ω 之间。 我建议保持在这些限制范围内。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它仅为 VIREG_PRE 的测试条件指定了1.2K 到10K。

    根据数据表、IPRE 和 ITERM 的范围可以为15mA 至200mA、转换为5K 至66.6K。

    但我现在使用10K、因为它的工作原理是这样的。