This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于3.3V PWM 信号的最佳电压升压器

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T34, SN74LV4T125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601276/the-best-voltage-booster-for-3-3v-pwm-signal

主题中讨论的其他器件:SN74LV1T34SN74LV4T125

您好!

我使用的是3.3V PWM 信号、但电机控制电路需要5V PWM 信号。 PWM 频率为20kHz、但可能需要更高。 知道3.3V 转换为5V 的最佳电压升压器(电平转换器)应该足够快以跟随 PWM 信号、这是什么?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kash、

    我不确定、但我想您可以为此使用5V D 触发器。
    由于您需要将3.3V PWM 连接到 CLK 和 D 引脚、因此我认为您将能够从 Q 引脚以相同的3.3V 频率获得5V PWM 信号
    如果需要、可使用5V D 触发器作为分频器、则唯一的缺点是输出频率将是原始频率的一半、但此处保证5V PWM 信号。
    希望这能正常工作!

    此致、
    Marwan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kash、
    如果您只需要提高电压(即不需要任何电流)、则可以使用各种器件。 SN74LV1T34是我们想到的第一款出色的解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys、
    数据表中提到、5V 时高达50MHz 的开关频率最大延迟为7.5ns。 由于我使用的最大 PWM 频率为25kHz、因此我看不到使用它有任何问题。 如果我错了、请纠正我的问题。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果没有原理图、我无法100%确定、但对于您提到的速度和电压、SN74LV1T34正是我要使用的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys、

    很好。 使用 LVXT 系列来升压 PWM 信号确实是 TI 的一个示例:

    由于我有2个 PWM 通道、我将使用 SN74LV4T125、这是一个四路缓冲器。 BTW、我也可以将它们用作隔离器吗?

    再次感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这取决于您的意思-这些器件肯定不提供任何类型的磁隔离或光学隔离,但它们将提供电压域隔离-即1.8V MCU 将不受上面示例中引脚4的任何3.3V 信号的影响。