This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40025:使用 PMP40025参考设计观察寄存器测试

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP40025, UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600560/pmp40025-reg-testing-observation-with-pmp40025-reference-design

器件型号:PMP40025
主题中讨论的其他器件: UCC28730

尊敬的所有人:

根据 TI 设计#PMP40025、我的一位客户制作的 PCB 如下所述步骤和观察结果、敬请提供宝贵的意见。

                     1)它们从外部为控制器 UCC28730供电、以观察开关脉冲、但未观察到。  

                     2) 2)由直流总线供电的 UCC28730、但无法观察到脉冲、但在21V (即开启阈值电压)后 VDD 电压会波动。  

   

这是启动控制器、我必须确保它在电路中的工作和应用是否清晰。  

他们开始测试两次、 每次观察到火花、观察结果如下、

                        1) 1)通过自动 变压器增加交流电压输入。

                        2)第一次-当交流输入逐渐增加时、MOSFET 消失。

                        3)第二次: 当达到大约98V AC 的交流输入时、会出现火花、电阻 R8、R11和 R12烧断、晶体管 Q4短路。

                        4) 4)我们怀疑电流过大。

                        5) 5) R11和 R12各为0.5欧姆0.5W、 R8为1k 欧姆。  

此外、如果  您有任何有关初级、次级和辅助绕组电感的信息、请进行更新

 

Rgds、

Aravind。

                         

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aravind

    我认为这一帖子与 Vaishnavi 发布的另一个帖子有关?
    e2e.ti.com/.../600529


    1) 1)如上所述、很难将 IC 置于开环配置中、每个引脚上都有正确的信号和时序。 在设计合理的闭环功率级中对 IC 进行最佳评估。

    2) 2)如果 IC 的 VDD 在21V 启动阈值和7.7V 复位阈值之间循环、则表示系统检测到故障并阻止 IC 持续运行。 本调试指南可用于查找原因:
    www.ti.com/.../slua783.pdf


    如果功率级损坏、则表明电路板或变压器存在一些严重问题。 检查部件是否短路或发生反转。


    了解客户的 sch、PCB、BOM 和变压器详细信息(磁芯尺寸、电感、匝数比、匝数等)会很有帮助-发布 PMP40025的 sch 没有意义、我们需要查看客户设计以帮助审查和调试它。

    谢谢、
    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bernard:

    感谢您的回复。  

    它们使用的原理图、光绘文件和从 TI 网站下载的 BOM、
    他们定制了两个变压器。 一个与给出的参考设计类似
    规格:RM 10内核、初级电感- 168 μ H
    一次侧绕组与二次侧绕组匝数比-1.67:1
    一次侧绕组与辅助绕组匝数比-5:1
    我将更新您的匝数。
    目前、我仅测试此变压器
    测试和调试:
    次级侧保持断开、
    在某些电压电平(如90Vac)下、交流电压逐渐增加、 观察到的三个脉冲组、在进一步增加后、未观察到脉冲。
    在调试过程中、辅助侧的后续器件发生故障。
    Q3 -内部短路
    D5 -势垒二极管短路
    R7 -连接到 DRV 引脚的电阻开路
    他们认为 UCC28730控制器 IC 也必须出现故障。 请求您支持检查 IC 状况。

    请您提出故障的可能原因。

    Rgds、

    Aravind。