请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS5420 你(们)好
该电路使用 TPS5420组成如下。
VIN:24V -> VOUT 5.2V、IOUT 1.5A
该 IC 以断续模式运行 OCP。
TI 建议使用通过闩锁操作 OCP 的 IC。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.