This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5420:TPS5420的替代产品(OCP 断续模式(&T);闩锁)

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597769/tps5420-replacement-of-tps5420-ocp-hiccup---latch-up

器件型号:TPS5420

你(们)好

该电路使用 TPS5420组成如下。

VIN:24V -> VOUT 5.2V、IOUT 1.5A

该 IC 以断续模式运行 OCP。

TI 建议使用通过闩锁操作 OCP 的 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 提供多种类型的 OCP。 它们都有特定的目的。 TPS5420实际上具有断续模式 OCP。 在哪里可以看到 TI 仅推荐 LATCH_UP OCP?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉。我觉得我写了错误的文章。
    我想更改为闩锁模式。
    是否有任何可以更改的 IC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、您正在寻找一个在过流事件期间完全闭锁且必须手动重启的转换器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、是的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当使用逐周期电流限制时、由于占空比限制、当达到电流限制时、输出电压将降低。  我们有一些器件、如果输出电压低于标称值的约65%、这些器件将锁存。  不过、我认为它们不会接受28V 的输入电压。  也许其他一些产品线也有解决方案。  我建议在没有器件型号的情况下发布新的线程、并要求提供器件建议以满足您的需求、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
    这对我们有很大帮助。