This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:设置 bq34z100器件的分步手册

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600417/bq34z100-g1-step-by-step-manual-to-setup-the-bq34z100-device

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

您好论坛!

设置 bq34z100-G1器件以通过基于吊斗铲的定制 PCB 控制12V 镍氢电池的任务正成为我们的噩梦。

我们的问题与充电时间和电池持续时间有关:这是我们已经评估的一系列充电/放电:

24h 充电=>电池持续时间:5h => 4h 充电=>电池持续时间:小于1h => 24h 充电=>电池持续时间:小于3小时

这是正常行为吗? 它是否与控制器校准错误相关?

我们非常希望有一本手册、其中介绍了逐步校准此控制器的所有步骤。 除了数据表、您还可以在论坛上找到大量文档、完全无法选择正确的方向来正确校准。

提前感谢您! )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在论坛的另一个帖子中、我发现应遵循以下程序:

    1.在数据闪存中配置基本参数。
    2.校准电池组
    3.使用 GPCCHEM 工具为您的电池找到合适的 ChemID 匹配项。
    4.更新 ChemID。
    5.运行优化周期。
    6.通过运行几个周期来验证监测精度。
    7.为生产包创建黄金文件。

    与此相关的是我的问题:

    我们必须在数据闪存中设置哪些基本参数?
    2.校准电池组的程序是什么?
    3.如何在 Linux 中找到 ChemID?
    5.优化周期的工作原理是什么?
    7.我们如何创建黄金文件并将其保存到不同的电池中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与第3点相关、我找到了文档 slva725.pdf。 它解释了有一项在线服务可用于查找电池 ChemId:

    www.ti.com/.../gpcUpload.tsp

    我将发送一个包含两个压缩文件的 test.zip 文件。 包含的文件只是从 slva725.pdf 文档中提取的一个示例、仅用于测试服务:


      $ cat roomtemp_rel_dis_rel.csv
      经历时间(秒)、电压(mV)、电流(mA)、温度(C)
      20、2975.308、0、28.95893
      30、2974.984、0、28.88429
      40、2975.308、0、28.91459
       50、2974.984、0、28.73499
       60、2975.308、0、28.74904
       70、3008.069、99.9098、28.89834
       80、3023.314、99.9098、28.77718
       90、3300.643、1300.396、28.79125
       100、3360.975、1300.396、28.79125
       110、3404.115、1300.221、28.58133
       120、3439.146、1300.572、28.59754

       $ cat config.txt
       ProcessingType=2.
       NumCellSeries=10
       ElapsedTimeColumn=0
       VoltageColumn=1
       CurrentColumn=2
       TemperatureColumn=3.

    服务使用包含以下内容的 test-report.zip 文件进行响应:

      $ cat MiscInfo.txt
      ProcessingType=2.

      $ cat GPC_report.txt
      0
      错误:错误的数据格式、无法找到开始、请确保文件没有多行标题、并且是 COMA 或 TAB 分隔值。 姓名:roomtemp_rel_dis_rel.csv

    我使用和不使用第一行(标头)对其进行了测试、 我已将 roomtemp_rel_dis_rel.csv 文件转换为 DOS 格式(EOL =\r\n)、但我得到 的响应完全相同。

    我的 csv 文件有什么问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    监测参数计算器支持通过电子邮件向我发送此说明:

    "您的文件太小、以产生有意义的结果(需要休息/放电/休息)。
    如果点数少于20、某些功能将失败。
    它还应是 COMA 或 TAB 分开、但由于尺寸太小、也不起作用。
    尝试使用真实的测试数据、首选 COMA 分离。"

    我将在有可用的电池进行测试时立即尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用从电池获取的实际数据来生成包含以下内容的 roomtemp_rel_dis_rel.csv 文件:

    30、601、65413、31.950000
    60,599,65406,31.750000
    90、598、65411、31.750000
    120、596、6540、31.750000
    150、595、65410、31.750000
    180、594、65410、31.750000
    210、592、65402、31.750000
    240、592、65410、31.650000
    270,591,65407,31.650000
    300、590、65410、31.650000
    330、589、6540、31.650000
    360、587、6540、31.650000
    390,587,65408,31.550000
    420,586,65405,31.650000
    450、586、65408、31.650000
    480、585、6540、31.650000
    510、584、6540、31.650000
    540,583,65406,31.650000
    570,582,65407,31.650000
    600、582、6540、31.650000
    630、580、6540、31.650000
    660,580,65403,31.650000
    690、579、65406、31.650000
    720、578、6540、31.550000
    750、577、65406、31.550000
    780、577、6540、31.650000
    810、576、6540、31.650000
    840,575,65408,31.650000
    870,574,65406,31.650000
    900、573、6540、31.650000
    930,572,65405,31.650000
    960、571、6540、31.650000
    990,570,65403,31.650000
    1020、569、65406、31.650000
    1050、568、65400、31.750000
    1080、567、6540、31.650000
    1110、565、6540、31.650000
    1140、564、6540、31.650000
    1170、563、65406、31.550000
    1200、562、65402、31.550000
    1230、560、6540、31.550000
    1260、557、65399、31.650000
    1290、541、65396、31.750000
    1320、460、6536、31.650000
    1350、426、65365、31.650000
    1380、418、65365、31.750000
    1410、332、6534、31.650000
    1440、295、65303、31.550000
    1470、292、65297、31.450000

    在将 zip 文件发送到在线服务后、我们收到了以下回复:

    错误:计算未成功、但未确定具体原因。
    请检查所有文件是否都是根据文档准备的。
    已通知支助人员

    我们正在等待德州仪器的支持来解决这一问题。 服务暂时脱机:

    抱歉! 我们目前正在进行现场维护。

    TI 网站的这一部分目前正在进行定期系统维护。
    由此给您带来的不便、我们深表歉意、并要求您稍后再试。