主题中讨论的其他器件: GPCCHEM
您好论坛!
设置 bq34z100-G1器件以通过基于吊斗铲的定制 PCB 控制12V 镍氢电池的任务正成为我们的噩梦。
我们的问题与充电时间和电池持续时间有关:这是我们已经评估的一系列充电/放电:
24h 充电=>电池持续时间:5h => 4h 充电=>电池持续时间:小于1h => 24h 充电=>电池持续时间:小于3小时
这是正常行为吗? 它是否与控制器校准错误相关?
我们非常希望有一本手册、其中介绍了逐步校准此控制器的所有步骤。 除了数据表、您还可以在论坛上找到大量文档、完全无法选择正确的方向来正确校准。
提前感谢您! )