This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54821:死区时间;效率计算、包括底部 FET 开关和

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54821, TPS54824, TPS549A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596219/tps54821-dead-time-efficiency-calculation-including-bottom-fet-switching-and

器件型号:TPS54821
主题中讨论的其他器件: TPS54824TPS549A20

根据以下链接中的公式10: http://www.ti.com/lit/an/slyt664/slyt664.pdf

 

我想大致预算 TPS54821、TPS54824和 TPS549A20底部 FET 体二极管中的功率损耗。

对于这些器件的低侧 FET、该公式的输入近似值是多少。 未指定或制表任何内容。

只需一阶值即可。

输出电压为0.8V。  由于漏源极电压较低、此低电压是否会影响底部 FET \二极管 的损耗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stuart、您能与我分享您的输出电流和输入电压吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    作为参考、典型死区时间为18ns、二极管的压降为0.7V。因此、在您的公式中、Vf=0.7、tDLYUpLo=tDLYLoUp=18n。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    12V IN;7.5A OUT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应该可以。 您是否看到一些异常现象?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于最短导通时间、在您的规格中、开关频率应设计为低于384kHz