This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:热管理

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS568215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600831/tps568215-thermal-management

器件型号:TPS568215

你好。

我打算使用此部件从12V 输入电源创建 FPGA 的电源轨。

我使用 WebBench 来仿真设计。 但是、为热仿真提供的示例板很大。

我的问题是:

1-接地引脚是否足以进行散热、或者我是否也应该使用 SW 引脚?

2-我减少了示例板上的接地和 SW 覆铜区(因此该板在电气方面无法正常工作)。 热仿真是可以的、还是会产生假(垃圾输入-垃圾输出)?

3 -是否有关于高效散热的最小面积的指南? 这将有助于我减少实施低于标准的用品的风险。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    1-接地引脚是否足以进行散热、或者我是否也应该使用 SW 引脚?
    ---是的,软件应该有用,但太宽的软件可能会导致 EMI 问题。 因为 SW 是 PWM。
    2-我减少了示例板上的接地和 SW 覆铜区(因此该板在电气方面无法正常工作)。 热仿真是可以的、还是会产生假(垃圾输入-垃圾输出)?
    ---- 如果您构建的热模型是精确的、那么热仿真应该可信、并且该器件有可用的 webench、它是基于 EVM 构建的、可以作为参考。
    3 -是否有关于高效散热的最小面积的指南? 这将有助于我减少实施低于标准的用品的风险。
    ---- 根据 PCB 的热性能改进、基本方法就是反复增大铜面积、添加过孔、使 PCB 铜更厚...
    此外、TPS568215 DS 的第25页还提供了布局指南、说明如何使用。 您可以参考它。
    •建议使用四层或六层 PCB、以实现良好的热性能并最大限度地提高接地层。 3英寸
    x 3"四层 PCB、具有2oz 的 铜为例。
    •建议在 IC 的每一侧使用相同的电容器。 将它们放置在 VIN 两端、尽可能靠近的位置。
    .
    .
    此外、您还可以按照 T_Juntcion=T_Ambient + P_Diss×RθJA 来执行 TJ 预评估。

    此致、
    裕昌
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yuchang,谢谢你的回答。 我的评论在你的下面。

    ---是的,软件应该有用,但太宽的软件可能会导致 EMI 问题。 因为 SW 是 PWM。

    这是个好消息、会为事情提供很多便利。


    ---- 如果您构建的热模型是精确的、那么热仿真应该可信、并且该器件有可用的 webench、它是基于 EVM 构建的、可以作为参考。

    为了清除这些问题、我在 WebBench 热仿真器中编辑了电路板示例的覆铜区。 我将几层(底部一层除外)的铜面积减小到了对于实际设计而言看起来合理的尺寸(EVM 在大多数情况下过大)。

    原始模型仅有几处更改(外层为1oz、内层为0.5oz、环境温度为50°C、无气流)、仅显示放大的顶层:

    更改了铜面积(因此电路板将电气损坏):

    结果

    IC 温度上升了7°C (环境温度从69°C 提高到76°C @ 50 C)、这是一种非常好的 IMO。 问题是:考虑到电路板因我更改覆铜区的方式而电气断开、此结果是否有效?


    ---- 根据 PCB 的热性能改进、基本方法就是反复增大铜面积、添加过孔、使 PCB 铜更厚...

    遗憾的是、在大多数实际设计中(通常电源是密集组件的一部分)、这种设计是不可行的(铜厚的除外)。

    此外 、TPS568215 DS 的第25页还提供了布局指南、说明如何使用。 您可以参考它。
    •建议使用四层或六层 PCB、以实现良好的热性能并最大限度地提高接地层。 3英寸
    x 3"四层 PCB、具有2oz 的 铜为例。
    •建议在 IC 的每一侧使用相同的电容器。 将它们放置在 VIN 两端、尽可能靠近的位置。

    我看到了。 布局非常干净。 这个芯片是一件艺术品

    此致。

    较旧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elder、
    首先、减小铜尺寸会产生更高的热性能、这是有道理的。 这应该是有效的参考。
    此外、我认为这不应导致电气损坏。
    此外,您还可以通过 TJ-TA=Pdiss*RthjA 来进行 TJ 评估,还可以添加较大的铜和更多的通孔以使 PCB 获得更好的热性能。

    此致、
    裕昌