This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:开路负载检测后的自动重试时间

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635057/tps4h160-q1-automatic-retry-time-after-open-load-detection

器件型号:TPS4H160-Q1

大家好、

我有疑问。

开路负载检测后的最大自动重试时间有多长?

据指出、开路负载检测和电池短路检测是相同的机制。

这是否意味着这两个条件不能相互区分?

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    详细说明将于下周初发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahmoud - San、

    感谢您的快速响应。

    我将等待您的回复。

    此致、

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahmoud - San、

    对此进行了任何更新?

    如果您有任何更新、请告诉我。
    此致、
    Tomoaki Yoshida
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshida-San、您好!

    我计划处理此问题、并在今天向您发送答案。

    此致、Mahmoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yashida-San、

    导通状态 IE IN 为高电平:
    唯一的信号变化是 CS。 开路负载、CS 立即变为0V、通过重新连接负载、CS 立即变为其电平。 在这两种情况下、FAULT 信号都保持高电平

    关断状态 IE IN 为低电平:
    信号 CS 和故障变化。 开路负载 CS 变为0V、FAULT 立即变为高电平。 重新连接负载 CS 变为高电平、FAULT 立即变为低电平。
    电池短路、在短路 CS 导致500uS 变为高电平、FAULT 变为低电平。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahmoud - San、

    感谢您的支持。

    我们担心关闭状态、即 INx 为低电平。

    在我们的系统中、当 INx 由于负载阻抗较高而变为低电平时、似乎检测到故障。

    因此、负载是有源器件、可能会关断、在这种情况下、负载将处于高阻抗状态、Vout 放电将会很慢。

    在本例中为 VVS - Vout V (ol、off)、Vfault 恢复为高电平。

    故障状态 VVS - Vout>V (ol、off)是否消失?

    V (ol、off)是否具有迟滞?

    此致、

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshida-San、您好!

    我已经在 V (OL、OFF)附近的 VS - VOUT 转换期间测量了 VCS 和 VFAULT 的状态。 测试结果如下:

    1- VS - VOUT < V (OL、OFF)、VCS 为高电平、VFAULT 为低电平

    2- VS - VOUT = V (OL、OFF)、VCS 为低电平、VFAULT 为高电平。 V (OL、OFF)测量值为2.1V

    3- VS - VOUT =1.94V、VCS 为低电平、VFAULT 为高电平

    4 VS - VOUT = 1.93V、VCS 为高电平、VFAULT 为低电平

    测量的迟滞为2.1V - 1.93V = 170mV

    迟滞未在数据表中定义、但看起来就像在数据表中。

    此致、Mahmoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahmoud - San、

    感谢您的支持。

    我知道存在迟滞电压。

    进入开路-负载检测的条件是否为1.93V、而取消开路-负载检测的条件是否为2.1V?

    此致、

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahmoud - San、

    我还有一个问题。
    如果未在开路负载上连接外部上拉电阻器、则通过泄漏电流进行故障检测、我认识到无法在 CS 引脚上执行诊断。
    如果没有上拉电阻器、是否有其他影响?
    请告诉我是否还有其他问题。

    此致、
    Tomoaki Yoshida
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshida-San、您好!

    在开路负载条件下、当 IN 为低电平(通道禁用)时、FET 为高阻抗、但开路负载的阻抗要高得多。 假设 Zfet 是 FET 阻抗、Zload 是开路负载阻抗、Vds = vs x Zfet/(Zfet + Zload)。 如果 Zload >> Zet、则 Vds 低于 V (ol、off)。 但是、如果由于湿气从 OUT 到接地泄漏、则 Zload 会更低、Vds 可能高于 V (ol、off)

    此致、Mahmoud
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshida-San、没错。 这就是我的基准测试显示的内容。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahmoud - San、

    感谢您的支持。

    我深深地认识到在开路负载检测中需要一个上拉电阻器。

    连接上拉电阻器是否需要担心?

    例如、系统消耗电流会增加等

    除了开路负载的检测精度之外、请告诉我是否存在具有上拉或不具有上拉的变化点。

    此致、

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshida-San、您好!

    上拉电阻有助于检测关断状态下的开路负载、但电源电流将增加约18mA。

    此致、Mahmoud
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更正了:18mA 是一个拼写错误。 电源电流远小于18mA。 我将测量它并发布正确的值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上拉电阻器与 FET 并联、流入电阻器的电流非常低。 但是、通过使用该上拉电阻器、可以将 CS 电压上拉至6V 并将故障下拉至0V 的诊断功能。 这就是电源电流增加18mA 的原因。