This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16006:在 LMR16006情况下、待机(28uA 电流)与放大器;关断(1uA 电流)模式之间有何差异

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16006, TPS62125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601077/lmr16006-what-is-difference-between-standby-28ua-current-shutdown-1ua-current-mode-in-case-of-lmr16006

器件型号:LMR16006
主题中讨论的其他器件: TPS62125

您好!

要求为 Vout =9.0v @300mA 且 Vin =+12.0V (稳压)。 负载是射频放大器的直流电源。 此外,还将打开射频放大器的直流电源(接通时间= 100ms,关断时间 = 500ms)

我使用 webench 设计工具选择了 LMR16006降压稳压器。

LMR16006的数据表中提到了28uA 电流的待机模式以及1.0uA 电流的关断模式。

我的问题是:1. LMR16006中的待机是什么意思?

2.是否有任何方法可以将 LMR16006稳压器置于"待机"模式? 如果是、如何操作?

基本上我想避免在 LMR16006的输出电压和射频放大器的偏置点之间使用直流开关电路(用于直流开关)。

此致

Rajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从数据表中可以看出、待机模式意味着当输入电压为12V、无负载时的工作静态电流(非开关)。 通常、我们将 FB 设置为大于0.765V。 因此、我更喜欢将 SHDN 禁用为待机模式。
    也许其他人有一些新的想法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajan、

    关断电流是当器件处于关断模式、SHDN-BAR = 0V 时由 Vin 提供的电流。
    待机电流是当器件启用、运行、Vout 稳压但无负载时由 Vin 提供的电流。

    在"标准"模式下、您需要什么并不是很清楚。 如果您希望 Vout 在负载关闭时保持9V 稳压、则保持 LMR16006使能 SHDN-bar =逻辑高电平。 如果您希望在负载关闭时关闭 Vout、则使用 SHDN-bar 开关0V 来关断 LMR。

    -杨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杨您好:
    我有一个问题、在数据表中、它显示了28uA 待机电流和非开关操作。 但换句话说,待机模式只是意味着没有负载,它仍然有输出(仍在 IC 中进行切换)。 那么、哪一个是正确的? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS62125是另一款器件、可满足您的输入电压、输出电压和输出电流需求。 它具有较低的 IQ 和 ISD 规格。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Yang 简要介绍了关断和待机模式。

    "之前我想 LMR16006 的"待机"模式是 LMR16006完全开启但将根据某些启用/禁用逻辑提供输出电压的模式。 这将有助于我在 LMR16006之后消除直流开关电路、与不正确的关断模式相比、直流开/关速度更快。"

    此致、

    Rajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Vental 的回复
    此致