主题中讨论的其他器件: TPS62125
您好!
要求为 Vout =9.0v @300mA 且 Vin =+12.0V (稳压)。 负载是射频放大器的直流电源。 此外,还将打开射频放大器的直流电源(接通时间= 100ms,关断时间 = 500ms)
我使用 webench 设计工具选择了 LMR16006降压稳压器。
LMR16006的数据表中提到了28uA 电流的待机模式以及1.0uA 电流的关断模式。
我的问题是:1. LMR16006中的待机是什么意思?
2.是否有任何方法可以将 LMR16006稳压器置于"待机"模式? 如果是、如何操作?
基本上我想避免在 LMR16006的输出电压和射频放大器的偏置点之间使用直流开关电路(用于直流开关)。
此致
Rajan