This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53318:当输入电压较低且输出电流较大时、输出电压低于正常值

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599696/tps53318-output-voltage-is-lower-than-normal-when-low-input-voltage-and-big-output-current

器件型号:TPS53318

您好,所有。 我在 tps53318.so 方面遇到了一些问题,我需要您的帮助。

原理图、测试数据和一些测试图片将上传。

现在、我想介绍测试环境和 遇到的问题。

测试 环境:

  • 在焊盘上测量输出和输入电压。
  • 电压 由 万用表测量、 输出电流由电子负载设置。
  • 频率=970KHZ。

问题和分析 :

  •  当设置了较低的输入电压和较高的负载电流时,输出电压远低于4V。
  • 首先我想 、当输入为6V 时、tOFF (min)过短。但输入8v 时、输出 也远低于4V (当负载电流较高时)。 此时 、tOFF (min)为正常。(细节、如图所示)
  • 当输入低电压时、负载电流逐渐增加、正常情况下、占空比会增大以 保持输出4V、但在特定点、占空比 会开始变小、因此输出电压将小于4V。

期待您的回复!

通道

数据

8V-3A

8V-6A

8V-8A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查以确保您的输入电源不受电流限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我相信输入电流不受限制,它可以是30A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你有其他想法吗? 我期待你的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否为您的6V IN 和3A、4A、5A 和6A 用例布置 SW 节点和 Vout 波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您需要数据、我将进行实验。 我不知道您是否想知道 Toff 的值? 在输入电压为6V 时、Toff 接近规格的最小值、因此不用作基准。我建议在7V 或8V 时进行一些判断。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在6V 的情况下、您会看到输出下降。 让我们来看看您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您很可能超过了最短关断时间。 您可以尝试降低运行频率、看看这是否可以解决您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题也出现在8V 中。 正如输入电压很高、负载 电流的问题点将更高。 直到超过9V、 负载电流的问题点将超过8A、超出了我们的设置范围。 因此它不会出现低输出问题。

    我不建议 在6V 输入下进行此实验。 由于 在6V 输入时、SW 波形 Toff 时间确实处于规格请求的边界。 如果我们确定 Toff 导致输出不正常、则无法解释8V 和7V 也无法正常输出的原因。

     8V 输入时的 SW 波形,我已被张贴在顶部。