This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62260:输出电压不正确

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62260, TPS62240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596647/tps62260-output-voltage-incorrect

器件型号:TPS62260
主题中讨论的其他器件: TPS62240

您好!

我们的设计中需要一个可调节稳压器。 我们的要求如下:

VIN= 4.8V ~ 5.2V
Vout= 3.3V ~ 4V
Iout= 100mA

5V 的输入电压因外部电源适配器供电而异。 Vout 需要根据电阻器网络进行调节。 对于3.7V 的输出、我们按照以下主题中的建议放置了 R1=825K 和 R2=160k:

但是、我们仅测量 TPS62260输出端的~2.36V 电压。 请查看下面的原理图。 由于我们只是测量稳压器的输出、因此目前未组装铁氧体磁珠 FB9。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的原理图看起来不错。 您能否布置 Vin、Vout、SW 和 FB 的波形?

    此外、TPS62240是电流较低的版本、因为您只需要100mA 的电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    请查看随附的屏幕截图。

    输入电压

    输出电压

     \

    软件

    FB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    出于某种原因、今天的输出为~3.3V、而不是昨天看到的~2.36V。
    不过、3.3V 仍比预期的3.7V 低400mV。 我仔细检查了电阻器:
    R205 = 828k 欧姆(R1)
    R206 = 160k Ω(R2)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否确定 FB 探头已连接/接触过? 这不应为0V。

    您能否通过电子邮件向我发送设计文件(SCH 和 PCB)进行审查?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我也发现这很奇怪。 我检查了几次、只是为了确保。 我将再次检查它。
    我将很快向您发送原理图和 PCB 文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在检查 PCB 布局时、FB 网络非常大、允许噪声耦合并影响输出电压。 通过使用幅度较小的 FB 电阻器(以提高 FB 网络的抗噪性能)、输出电压再次正确。 此应用手册的第3页对此进行了详细讨论: www.ti.com/.../slyt469.pdf