This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:无法正确与器件通信

Guru**** 2576395 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633980/bq34z100-g1-cannot-communicate-with-device-properly

器件型号:BQ34Z100-G1

尊敬的先生:

我自己进行 PCB 设计以与 bq34z100-G1进行通信、但无法正确与器件进行通信。 我在这里附上波形文件、监视日志文件和原理图供您参考。请为我提供合适的解决方案来纠正 that.e2e.ti.com/.../voltage-watch-log.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arun

    您能详细说明一下“Cannon communicate properly”(cannon 正确通信)。 您能否使用示波器捕获通信线路上的数据、以便我们清楚地看到信号、从而确保您不违反任何 i2c 要求?

    谢谢
    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../waveform-of-SCL-line.mp4e2e.ti.com/.../waveform-of-SDA-LINE.mp4Dear先生,

    我在此附上 SCL 和 SDA 线路波形视频

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    感谢您观看视频-您能否修改时间刻度并对通道1和2上的时钟和数据进行快速通信?

    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复。我发现我的错误是在测量仪表工作正常的情况下解决了 it.no。我的错误是、我无法在 REG25引脚上包含1uF 电容器。希望这些信息完全用于某些电容器。

    谢谢你