This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ22010:外部时钟同步开/关

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ22010, LMZ31710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600969/lmz22010-external-clock-synchronization-on-off

器件型号:LMZ22010
主题中讨论的其他器件: LMZ31710

大家好、团队成员。

LMZ22010是否可用于在运行期间更改哪些外部时钟同步功能?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kobayashi-San、您好!

    您能更详细地描述一下用例吗?

    您是说在器件运行时更改同步频率吗? 如果这是问题、那么是的、您可以这么做。

    如果您希望在运行期间停止同步并恢复到内部时钟、则可以将同步信号"停止"为低电平、这应强制该部件使用内部时钟。
    请勿将 SYNC 信号"停驻"为高电平-这将强制器件保持关闭状态、如数据表第14页的注释所述。

    请告诉我这是否有帮助、或者我是否误解了您的问题。

    此致、
    Denislav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Denislav、
    我想在运行时交替更改外部时钟同步和内部时钟。
    是否可以平稳地更改两种模式?
    不建议在 LMZ31710中从 CLK 模式切换到 RT 模式、但 LMZ22010是否可以实现这一目标?

    此致、
    小林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kobayashi、您好!

    Denislav 和我进行了两次测量。 第一个是从内部时钟切换到频率较低的外部时钟(~250kHz)、第二个是从频率较高的外部时钟(~500kHz)。

    该图显示了外部时钟信号以及电感器电流和输出电压在此"瞬态"上的行为。 它需要大约20个周期来稳定至新频率。 您可以在输出端预期大约50mV 的瞬态(具体取决于频率阶跃)。

    祝你度过美好的一天!

    Michael