This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ21701:PSM 中的绝对最小开关频率说明

Guru**** 2812375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600885/lmz21701-clarification-on-absolute-minimum-switching-frequency-in-psm

器件型号:LMZ21701

尊敬的 TI:

在这里需要一些澄清、PSM 中的最小开关频率为1MHz、对吧?  PSM 中是否有任何传导频谱数据?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aaron、您好!

    最小开关频率将取决于 VIN 和 VOUT 条件以及待机负载。 它将远低于1MHz。
    一旦部件进入 PSM 模式、频率将随着负载降低而不断降低。 这样可在轻负载条件下显著节能(高效率)。

    您考虑的 VIN 范围、VOUT 和待机负载条件是什么? 我们可以为您提供一个图。

    此致、
    Denislav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Denislov、

    感谢您的快速响应。 我们期望在10mA 至1A 范围内提供5V 输入和1V 输出。 是仿真图还是基准读数?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我在 EVM 上根据您的给定条件测量了多个输出电流的频率。 VIN = 5V、Vout = 1V。

    请参见下图。 希望这些信息对您有所帮助。

    此致、

    Michael