This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120:VIN/PMID 配置问题。

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600625/bq25120-vin-pmid-configuration-question

器件型号:BQ25120

大家好、

我有一位客户在他们的系统中使用此器件。 在功能块中、唯一将 PMID 和 VIN 分开的是 FET。 客户想知道 这两个引脚之间是否存在任何(未显示)升压调节电路、并想知道从外部连接它们的后果(因为数据表中 PMID 显示为 I/O)?

这只是绕过电池补充模式、还是会产生其他影响?

感谢您的观看、

-Amanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amanda、

    PMID 是一个非稳压负载引脚、可提供高达300mA 的电流。 将其连接到 VIN 将绕过用于保护和高阻态模式的输入 FET。

    您的 BAT 和 VIN 也会直接通过电池 FET (Q7)进行连接。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amanda、

    将 VIN 绑定到 PMID 的原因是什么?

    PMID 和 VIN 不应在外部连接在一起。

    这将绕过输入电流监控、这将影响 VINDPM 和 ILIM。

    此外、如果 PMID 上有任何负载、则由于 PMID 从外部连接到 VIN、因此将不再受到过压情况的保护。

    此外、这可能会使器件不处于活动电池/补充模式。

    -Joe