This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2000:bq2000/镍氢电池的最大电池节数

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2000, BQ2000T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601062/bq2000-bq2000-max-cell-count-for-nimh

器件型号:BQ2000

您好!

bq2000是否能够仅使用4节电池用于镍氢电池? 我认为它可以使用超过4节电池、因为最大充电电压为20V。 我的理解是否正确? 实际上、我的客户考虑将 bq2000用于6节镍氢电池。

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq2000还可以为锂离子电池充电。 因此、输出范围高于8V。
    bq2000调节恒定电流、直到 VBAT 上升至 VMCV。 一旦 VBAT = VMCV、该器件会将电池识别为锂离子电池、并将终止方法从 PVD 更改为最小电流。
    对于6节镍氢电池、可能很难实现 PVD 端接、因为每个电池在不同的时间可能会出现压降。 PVD 的电池越多、就越难使用。
    我看到您询问了另一个有关 bq2000T 的问题。 因此、dT/dt 对于这种6节镍氢充电器应用可能很有用。