This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560:重负载期间的脉冲跳跃模式

Guru**** 2925110 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635077/tps54560-pulse-skip-mode-during-heavy-load

器件型号:TPS54560

您好!

TPS54560在 EVM 的重负载期间作为脉冲跳跃模式工作已将输出电压设置更改为24V。

当输出电压设置改变5V 时、不会发生脉冲跳跃。

此缺陷也发生在我的客户的电路板上、发生概率为0.78%(4/507)。

是否有人看到过此类缺陷?

此缺陷是由什么引起的?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们可以看到原理图吗? 您是否在更改输出电压时更改了补偿?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John - San、

    感谢您的快速响应。

    可以给我发送电子邮件吗? kuramochi@fujiele.co.jp
    或者请告诉我您的电子邮件地址。

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以快速了解一下、但我不直接支持 TPS54560。 然后、我会将其转发给正确的人。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John - San、

    我发送原理图。

    > 我  不直接支持 TPS54560。  

    我明白了。

    >更改输出电压时是否更改了补偿?

     我不知道如何详细设置 EVM 的补偿值。

    但是、补偿组件看起来存在变化等迹线。

    我发布了其他信息。

    尽管我在 EVM @Vout=24V 上观察到负载瞬态响应、但不捕获振铃。

    因此、我猜相补角已经足够了。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我听说 John-San 无法直接支持这个问题。
    有人可以帮帮我吗?
    (我通过电子邮件与 John-San 联系。)

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果除了反馈电阻器之外、您还没有对 EVM 进行任何更改、以便从5V 输出更改为24V 输出、则运行中会发生相当大的变化。 峰间电流纹波将更大、这可能是该器件在重负载下进入脉冲跳跃模式的原因。 当纹波过大时、峰值电流可能会在重负载时跳变峰值电流保护电平、然后器件将发生脉冲跳跃。

    输出电容器可选择5V 输出、并且在输出电压为24V 时、它们可能会显著降低。

    我建议使用此器件在输入/输出条件下运行 Webench 设计、修改 EVM 组件以适应新设计并测试器件的运行情况。 Webench 设计输入窗口位于产品文件夹页面的右侧
    www.ti.com/.../TPS54560