Other Parts Discussed in Thread: TPS54560
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54560 您好!
TPS54560在 EVM 的重负载期间作为脉冲跳跃模式工作已将输出电压设置更改为24V。
当输出电压设置改变5V 时、不会发生脉冲跳跃。
此缺陷也发生在我的客户的电路板上、发生概率为0.78%(4/507)。
是否有人看到过此类缺陷?
此缺陷是由什么引起的?
此致、
Kuramochi